Other Parts Discussed in Thread: INA185
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA185 工具与软件:
您好!
您能否确认、在 V+和 V-引脚连接到有源12V 电源轨上的分流器 R 的情况下 INA185是安全的、
但此器件的 Vs 轨未通电、是否为0V?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.