This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA149:电源电压范围限制

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1449551/ina149-supply-voltage-range-limitation

器件型号:INA149

工具与软件:

尊敬的技术支持:

我是苏黎世联邦理工学院 ETH 的一名研究员,致力于开发一个具有自举配置的 Howland 刺激器,灵感来自 Marshall Trout 的 Howland 研究和原理图(https://www.nature.com/articles/s41598-023-30545-8)。 我们与我的团队合作、使用 INA149AIDR 进行了初始迭代以生成±150V 的双相脉冲。


但我注意到、INA149AIDR 数据表指定了最大电源电压±18V、如果增益为1、理论上不能在输出端实现±150V。 尽管如此、当我在自举配置中施加±150V 的电源电压(如 Trout 的原理图所示)时、我观察到了正确的输出波形:占空比为10%的双相方波脉冲、峰值约为±150V。
这一结果引发了一些担忧:

  1. 是否允许超过额定电源电压范围达如此大的裕度?
  2. 这种做法是否会长期损坏组件?
  3. 根据 Trout 现有的研发成果、您是否有关于此方法的安全性和可靠性的支持性信息或见解?

非常感谢您的指导以及您可以分享的任何其他资源。

感谢您的时间和帮助。

此致、

Alice Fornaciari.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alice、

    是的、允许输入超过电源、该放大器专为大共模(CM)范围而设计。 重要的不是差分放大器输入的输入共模、而是内部放大器上看到的输入共模

    在 IN+上、运算放大器的 IN+节点处看到的输入 CM 将是仪表放大器的输入 CM 范围除以19/399 (即1/21)。 因此输入端的150V CM 只显示为7.5V。 值得注意的一个简单方法是380k||20k = 19k。

    现在、为了实现1的增益、我们应用放大器的同相增益。 通过叠加、我们可以将差分放大器的 IN-置零、放大器 IN+的传递函数将为1+ 380k/(380k||20k)= 21。 因此、输入分压器除以21、放大器增益为21、因此得到的增益为1。

    从这里、我们可以在运算放大器的反相节点上进行 KCL 运算。 下面是由 Art 在另一个 E2E 主题中进行的推导: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1411554/ina149-derivations-for-equations

    我检查此公式以确认结果、经过大量推导和简化、我得到了相同的传递函数。 RF/RIN 抵消、因为它们都是380k。

    此致!
    Jerry