This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV321:输出电压奇怪。

Guru**** 2819875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV321, OPA310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1449264/lmv321-the-output-voltage-is-strange

器件型号:LMV321
Thread 中讨论的其他器件:OPA310

工具与软件:

LMD321IDCKR 运算放大器用于电压跟随器电路。
如果4.2V 输入电压、且40 mA 流向输出端、则输出将为1.5~2.5V
电压波形也是锯齿形。
为什么?
VCC 为5.0V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:LMV321

    工具与软件:

    LMD321IDCKR 运算放大器用于电压跟随器电路。
    如果4.2V 输入电压、且40 mA 流向输出端、则输出将为1.5~2.5V
    电压波形也是锯齿形。
    为什么?
    VCC 为5.0V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 KUICHI、欢迎来到 e2e 论坛。

    40mA 接近短路电流。 电流限制和负载使输出行为正常。

    请 改为尝试 OPA310IDCKR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    是否可以接收一些 OPA310IDCKR 样片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们计划使用 TINA 分析 OPA310、但没有模型。 我可以有一个 TINA 的分析模型吗?
    同时、请告诉我如何在 TINA 中启用该模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从此处开始 :https://www.ti.com/product/OPA310#order-quality 查看右侧的"申请样片"

    TINA 模型在这里:: //www.ti.com/lit / tsc / sbomc55.