Other Parts Discussed in Thread: LMH6639, TLV8541
主题中讨论的其他器件: TLV8541
工具与软件:
请告诉我有关 LMH6639的信息。
当我为运算放大器提供3.3V 电源并且 SD 引脚输入为0V 时、运算放大器会出现瞬时输出。
之后、运算放大器的输出变为0V。
(为了进行澄清、我已经通过示波器确认了 SD 引脚为0V。)
即使 SD 信号为0V、运算放大器是否可能仅在提供电源的瞬间输出?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Sima Jalaleddine
感谢您的及时响应。
您的问题的答案是"我不知道。
原因是在相关运算放大器的前面一个级中有一个运算放大器、而在前面的级中还有一个分压电阻器。
单靠案文很难解释、所以附上相关器件的示意图。
请检查它。
分压器、第一级中的运算放大器(TLV8541)以及相关运算放大器(LMH6639)使用的3.3V 均来自同一电源。
如果您的回答缺少任何信息、请联系我们。
此致、 
您好、 松冈大介
原理图很有帮助! 我没有看到问题、因为它们都使用同一电源。 另一个问题是、如果在3.3V 电源之前提供 REF 引脚?
我以前没有遇到过这个问题、但明天会问我的团队是否发现发生了这种情况。 但是、如果上述问题的答案是肯定的、我想可能是、如果在启动前施加了输入并且放大器、那么在施加电源时、进入禁用模式需要一定的时间、这通常是数据表中给出的160ns。 您是否在看到输出的整个持续时间内、如果可能、您可以在3.3V 电源关闭时在放大器的输入端探测?
谢谢!
SIMA
你好、Sima Jalaleddine
针对您的问题、我已经对电路进行了实验、并将结果附加在一起。 测量在不同的时间进行:50ms、5ms 和1ms。
在所有图中、通道1 (黄色)显示原理图中 U3引脚7处的3.3V、通道2 (绿色)显示 U3引脚3处的 REF、通道3 (蓝色)显示 U3引脚6处的输出。
关于电路、我在之前的版本中注意到了一些错误、现在我已经纠正了这些错误。 我对造成的任何混淆深表歉意。 具体来说、我更改了 LMH6639输出电路中的电阻和电容值以及分压器中的电阻值。
关于您的另一个问题、我已经通过实验确认 REF 引脚不会在3.3V 电源之前提供。
您提到、该问题可能与上电后大约160ns 内的运算放大器进入禁用模式相关。 然而、我不清楚这与实验结果的相关性。
您能否根据实验结果解释一下、即使 SD 信号为0V、运算放大器是否也仅在上电时短暂输出?
此致、




您好、 松冈大介
感谢您进行这些测试和原理图更新。 您观察到的结果是正确的、即输出达到0V 比先前回复中规定的关断时间长得多。 而且、由于您的测试显示 REF 引脚与3.3V 电源大致同时接通、因此我先前回复中的理论与所发生的情况无关。 它看起来像是一个从某种电容放电的电压。
观察原理图、采用这种配置时、由于 N 沟道增强型 MOSFET、不应该有任何电压反馈至放大器的输入:

但是、在调试步骤中、您是能够禁用 FET 的偏置电压还是移除200Ohm 电阻器、或者两者分别执行吗?
在执行上述步骤之后、如果您看到没有变化、则请移除1500pF (1.5nF)电容、然后也观察输出。
提前感谢您尝试上述步骤、
SIMA