This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6639:上电时初始运行

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6639, TLV8541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1446252/lmh6639-initial-operation-at-power-on

器件型号:LMH6639
主题中讨论的其他器件: TLV8541

工具与软件:

请告诉我有关 LMH6639的信息。

当我为运算放大器提供3.3V 电源并且 SD 引脚输入为0V 时、运算放大器会出现瞬时输出。

之后、运算放大器的输出变为0V。

(为了进行澄清、我已经通过示波器确认了 SD 引脚为0V。)

即使 SD 信号为0V、运算放大器是否可能仅在提供电源的瞬间输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 松冈大介

      感谢您通过调试进行确认。 快速问题在向放大器提供3.3V 电压之前、您是否在放大器上施加了输入? 如果是、输入范围是多少?  

    此致、

    SIMA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sima Jalaleddine

    感谢您的及时响应。

    您的问题的答案是"我不知道。

    原因是在相关运算放大器的前面一个级中有一个运算放大器、而在前面的级中还有一个分压电阻器。

    单靠案文很难解释、所以附上相关器件的示意图。
    请检查它。

    分压器、第一级中的运算放大器(TLV8541)以及相关运算放大器(LMH6639)使用的3.3V 均来自同一电源。

    如果您的回答缺少任何信息、请联系我们。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 松冈大介

     原理图很有帮助! 我没有看到问题、因为它们都使用同一电源。 另一个问题是、如果在3.3V 电源之前提供 REF 引脚?

      我以前没有遇到过这个问题、但明天会问我的团队是否发现发生了这种情况。 但是、如果上述问题的答案是肯定的、我想可能是、如果在启动前施加了输入并且放大器、那么在施加电源时、进入禁用模式需要一定的时间、这通常是数据表中给出的160ns。 您是否在看到输出的整个持续时间内、如果可能、您可以在3.3V 电源关闭时在放大器的输入端探测?  

    谢谢!

    SIMA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sima Jalaleddine

    针对您的问题、我已经对电路进行了实验、并将结果附加在一起。 测量在不同的时间进行:50ms、5ms 和1ms。

    在所有图中、通道1 (黄色)显示原理图中 U3引脚7处的3.3V、通道2 (绿色)显示 U3引脚3处的 REF、通道3 (蓝色)显示 U3引脚6处的输出。

    关于电路、我在之前的版本中注意到了一些错误、现在我已经纠正了这些错误。 我对造成的任何混淆深表歉意。 具体来说、我更改了 LMH6639输出电路中的电阻和电容值以及分压器中的电阻值。

    关于您的另一个问题、我已经通过实验确认 REF 引脚不会在3.3V 电源之前提供。

    您提到、该问题可能与上电后大约160ns 内的运算放大器进入禁用模式相关。 然而、我不清楚这与实验结果的相关性。

    您能否根据实验结果解释一下、即使 SD 信号为0V、运算放大器是否也仅在上电时短暂输出?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 松冈大介

     感谢您进行这些测试和原理图更新。 您观察到的结果是正确的、即输出达到0V 比先前回复中规定的关断时间长得多。 而且、由于您的测试显示 REF 引脚与3.3V 电源大致同时接通、因此我先前回复中的理论与所发生的情况无关。 它看起来像是一个从某种电容放电的电压。   

      观察原理图、采用这种配置时、由于 N 沟道增强型 MOSFET、不应该有任何电压反馈至放大器的输入:  

      但是、在调试步骤中、您是能够禁用 FET 的偏置电压还是移除200Ohm 电阻器、或者两者分别执行吗?  

      在执行上述步骤之后、如果您看到没有变化、则请移除1500pF (1.5nF)电容、然后也观察输出。  

    提前感谢您尝试上述步骤、
    SIMA