This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2902KAV:PCN 20241119002.2问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2902BA-Q1, LM2902KAV, LM2902-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1447385/lm2902kav-pcn-20241119002-2-question

器件型号:LM2902KAV
主题中讨论的其他器件: LM2902-Q1、LM2902BA-Q1

工具与软件:

我们在投入生产的设计中使用的器件: LM2902KAVQPWRQ1。

现在我还不清楚 PCN 20241119002.2。

它表示"预期对适用性、形状的影响..." 因此、现在还不清楚是否有变化?

PCN 的其他位置有一个表格、表示该器件已通过汽车认证、这意味着新器件的所有测试都已完成、对吧?

第二个一般问题、我不是微电子领域的专家:尽管晶圆尺寸变化、裸片变化、工艺变化、键合线变化等变化、我们仍然可以有相同的电气参数(如开关、额定值、热性能)? 因此、  数据表中的任何单个参数 都不会随着制造工艺中的所有这些变化而变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号不是 LM2902KAV、而是 LM2902-Q1。

    保证的数据表限值未更改、但典型值可能已更改。 新的裸片是 LM2902BA-Q1;您也可以订购 LM2902BAQPWRQ1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    [报价用户 id="595192" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1447385/lm2902kav-pcn-20241119002-2-question ]在 PCN 的其它地方有一个表格指明该器件已通过汽车认证、所以这意味着所有新器件的测试都已经完成了、对吗?

    如 Clemens 所示、LM2902-Q1是汽车级运算放大器(-Q1指符合 AEC-Q100或 AEC-Q101标准的运算放大器)。 这是 PCN 链接。  

    https://www.mouser.com/PCN/Texas_Instruments_ Change_Notification_NCC.pdf

    Unknown 说:
    尽管有晶圆尺寸变化、芯片变化、工艺变化、键合线变化等变化、我们仍然可以有相同的电气参数(比如开关、额定值、热性能)? 因此、  数据表中的任何单个参数 都不会随着制造工艺中的所有这些变化而变化?[/QUOT]

    是的、性能和数据表限制以及封装尺寸等将保持不变。 如果您担心更改、则可以申请样片并进行结帐。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我还有一个关于安全/可靠性的问题主题:

    此器件可能有一些故障率、进行了安全分析等。 PCN 之后是否更改了安全措施? 或任何其他安全措施时基故障率示例。 Im 不是安全或 FMEA 专家、但想知道我是否可以假设在此情况下、安全主题是否需要在 PCN 之后考虑和修订、或者它根本不是问题。 如果是、我可以在何处找到此器件的任何安全(FMEA、FIT)分析、或者您可能不提供?

    此外、一般而言、您是否可以:

    1.晶圆变更是否会改变安全/可靠性参数?

    2.芯片更换是否会改变安全/可靠性参数?

    3、如果在 PCN 中说明"适配性、形状、功能没有变化",是否也意味着安全/可靠性参数没有变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、  

    RFAB 流程鉴定(JEDEC 标准)并不是新的、经过多年的发展、 它必须经过 加速寿命测试、 缺陷和良率分析、 电气和功能可靠性、 可靠性监测以及汽车鉴定验证和验证流程等。  

    下面是一个加速寿命测试流程示例、您可以在其中找到以下有关 TI 产品的质量和可靠性信息及数据。  

      

    https://www.ti.com/support-quality/reliability/reliability-testing.html

    与任何其他 IC 产品一样、 半导体工艺中的质量和可靠性数据源自在开发、验证和生产阶段收集的已知测试数据。 通过这些数据可以统计了解器件在各种条件下的性能、耐用性和故障率。 这些流程和数据是根据实际绩效和统计数据生成和验证的。  

    我无法回答您的所有问题、但这是对任何半导体工艺和可靠性数据(包括汽车电子、军事、航天与航天产品等)的评估方式  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond