Other Parts Discussed in Thread: AMC3330-Q1, AMC3330
主题中讨论的其他器件: AMC3330
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
客户询问使用 AMC3330-Q1进行隔离电压检测。

客户理解的功能摘要。
它接收一个主5V 电源以创建辅助直流/直流电源、并将其用作辅助电源。
读取次级电阻器的差分电压、并通过外部 OPAMP 将其转发到初级侧和 ADC 输出电池电源。
或者请给我提供正确的指南。
客户希望将其用于18~28V 电压检测。
是否有适合这一概念的应用电路?
请提供电路图、以在最终 MCU 中读取 ADC。