Thread 中讨论的其他器件: INA185
工具与软件:
您好!
我们正在设计主从 BMS。 主器件必须获取电池包电流读数并对电流故障(OCC、OCD 和 SCD)采取必要的操作。 为此、我们想使用 INA185-Q1电流检测放大器。 根据文档、我了解到来自放大器的信号被馈送到 MCU 的 ADC。 主器件有一个由12V 电源供电的 MCU、该电流检测放大器连接到电池组负极。 要使用该放大器、最好在主检测块和电流检测块之间使用隔离器吗? 或者应该将电池组和主接地连接在一起? 我在下面分享了相关的方框图
谢谢你