This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA185-Q1:在设计电流检测放大器时需要帮助

Guru**** 2504115 points
Other Parts Discussed in Thread: INA185-Q1, INA185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1448116/ina185-q1-need-assistance-in-designing-current-sense-amplifier

器件型号:INA185-Q1
Thread 中讨论的其他器件: INA185

工具与软件:

您好!

我们正在设计主从 BMS。 主器件必须获取电池包电流读数并对电流故障(OCC、OCD 和 SCD)采取必要的操作。 为此、我们想使用 INA185-Q1电流检测放大器。 根据文档、我了解到来自放大器的信号被馈送到 MCU 的 ADC。 主器件有一个由12V 电源供电的 MCU、该电流检测放大器连接到电池组负极。 要使用该放大器、最好在主检测块和电流检测块之间使用隔离器吗? 或者应该将电池组和主接地连接在一起? 我在下面分享了相关的方框图

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phanidhar、您好!

    两种方法都可以、但更简单的方法是确保主器件、电池组和 INA185都具有相同的接地。

    此致!

    Holly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我还有一个问题。 对于 OCC 和 OCD 故障、主器件将直接采取操作(即关闭接触器)。 由于 SCD 故障需要非常快的操作、因此我想使用专用的硬件比较器执行操作。 是否推荐此方法用于此目的? 另外、您可以为此建议其他方法吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您建议使用我们推荐的方法来执行此操作。 请参阅下面数据表的第6.3.1节片段。

    我们拥有庞大的比较器产品系列、推荐您查看。 以下链接允许您根据所需的规格筛选我们的器件。  https://www.ti.com/amplifier-circuit/comparators/products.html 

    此致!

    Holly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 当我在寻找故障检测方法时出现了这个建议。