This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Pedro:
您能否展示您的输入和输出信号是什么样的? 另外、如果我理解了原理图、R6是1.43千欧吗?
此致、
Ashley
尊敬的 Pedro:
您是否有关于您的申请的其他信息或问题? 同时、我会将该主题标记为"TI 认为已解决"、但如果还有其他问题、请告知我。
谢谢!
此致、
Ashley
你好、Ashley
我的信号 来自惠斯通电桥。 我还没有用示波器波动时间来验证信号。
但它是直流信号、我不明白放大器为什么没有正确的增益。 我可以在输入上放置一个最小信号吗?!
是的、电阻为1k43。。。 增益必须为1+(100/1.43)= 70.9 =G
我的差分放大器输入为3.65mV、PT100的温度大约为20 C。
您可以了解为什么输出信号受到限制?!
此致、Pedro Santos
尊敬的 Pedro:
您的输入信号的 VCM 是多少? 根据您的 VCM、输出范围将会发生变化。 由于您使用的是用于 Vref 的单电源0V 器件、因此您需要考虑共模和输出摆幅限制。 我们有一款计算器工具可帮助您确定这些输入和输出范围: ANALOG-ENGINEER-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com
如果您还有其他问题、敬请告知。
谢谢!
此致、
Ashley