This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA317:放大器增益-问题| INA317

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: INA317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1438073/ina317-gain-of-amplifier---issue-ina317

器件型号:INA317

工具与软件:

您好!  

我有一个应用涉及放大来自惠斯通电桥的信号。 我正在使用 INA317、用于差分放大。

假定的增益为1+(100/1.43)= 70.9 =G
我遇到放大器输出问题、因为我的输入信号是3.65mV、输出只有103mV。 下面我演示了电路?!


我的错是什么?

谢谢、Pedro Santos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedro:  

    您能否展示您的输入和输出信号是什么样的? 另外、如果我理解了原理图、R6是1.43千欧吗?  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedro:  

    您是否有关于您的申请的其他信息或问题? 同时、我会将该主题标记为"TI 认为已解决"、但如果还有其他问题、请告知我。

    谢谢!
    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ashley  

    我的信号 来自惠斯通电桥。 我还没有用示波器波动时间来验证信号。  

    但它是直流信号、我不明白放大器为什么没有正确的增益。 我可以在输入上放置一个最小信号吗?!  

    是的、电阻为1k43。。。 增益必须为1+(100/1.43)= 70.9 =G

    我的差分放大器输入为3.65mV、PT100的温度大约为20 C。  

    您可以了解为什么输出信号受到限制?!  

    此致、Pedro Santos  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedro:  

    您的输入信号的 VCM 是多少? 根据您的 VCM、输出范围将会发生变化。 由于您使用的是用于 Vref 的单电源0V 器件、因此您需要考虑共模和输出摆幅限制。 我们有一款计算器工具可帮助您确定这些输入和输出范围: ANALOG-ENGINEER-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com

    如果您还有其他问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    Ashley