This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA855:PGA855仿真数据

Guru**** 2505315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1439193/pga855-pga855-simulated-data

器件型号:PGA855

工具与软件:

尊敬的 Caro:

我已经使用宏模型模拟了此部分、您可以看到下图中的设置。

VS+=+18V、 VS-=-18V、LVDD = 3.3V、LVSS = GND、A0=A1=A2=GND (增益为0.125)、INN = GND、VOCM = 1.5V、INP =施加阶跃输入。

我使用的衰减增益为1/8。

对于 INP 引脚 I、施加了-15V 至+15V 的阶跃输入(在单独的仿真中)、并测量了输出差分电压(OUTP-OUTN)。

我编译了下表中的预期输出结果与仿真结果的关系、并获取了这些数据点的差值、请参阅下表及相关误差(以%为单位)。

请参阅下面的阶跃输入范围内预期结果与仿真结果之间的差值图。

根据这部分的数据表、我不确定这种量级的误差来自哪里、也许我缺少一些东西、您能解释我看到的结果吗?

我已经以与 PGAEVM 原理图类似的方式(在另一个仿真中)对该部分进行了配置、并看到了与上述该增益结果相似的结果。

提前感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joseph、  

    您看到的误差是由于输出的电源电压设置过低所致。  
    建议运行条件规定、单电源中的 LVDD 至少应为4.5V。

    我还建议将 VOCM 升高至2V 以实现全输出摆幅。

    仿真模型有助于评估设计性能、但不涵盖输入和输出范围。 TI.com 产品页面上提供了以下计算器工具、可帮助您做到这一点:  

    由于预期输入为-15V 至15V、差分为30V、因此单个电源不足:  

    输出端的双电源允许:  

    差分电压为30V 时、预期输出为0.0688至3.9312。  

    数据表的第9.1.1节更详细地介绍了这一点。  

    您是否有另一个可以使用的电源轨?  

    祝你一切顺利!
    Carolina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复。

    非常感谢您让我了解计算器、这对我很有帮助

     输出电源电压稳定良好。 是的、我有一个可以使用的+5V 电源、但我希望输出为单电源(我要 将 LVSS 保持在 GND)。

    我必须在我的设计中将 VOCM 保持在1.5V。 因此、我知道这为我提供了17.6V 的最大输入差分电压(我可以测量)、对我的设计来说很好。

    我不清楚在上一帖子中指定仿真时、我始终将 INN 保持为0V。

    在仿真中、在 INP 上、我强制施加0V 至+15V 的阶跃电压(请参阅下图)。

    输出电压的放大图

    由于增益为0.125、预期差分输出电压应为1.875V、但当我在仿真中检查时、结果为1.853V (见下图)。

    此结果是下表中的最后一个条目。

    我经历了下表中其余输入电压的相同过程、并获得了仿真差分输出电压与预期差分 输出电压的关系。

    表下方绘制了预期和仿真之间的电压差值(图中还添加了 OUTP-GND 和 OUTN_GND 增量)。

    还有一个%误差列图。

    我正在尝试了解预期值和仿真值之间误差很大的原因、尤其是从10V 到10V 以上的电压。

    根据数据表规格、我无法得出相同的输出误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joseph、  

    我建议将 Vocm 电压至少增加到2V。 根据数据表、VS =±18V、LVDD = 5V、LVSS = 0V。  

    要求 VOCM = 2V 至3V。  

    您能帮助我理解 为什么:

    在我的设计中、我必须将 VOCM 保持在1.5V。 [报价]

    如果您的设计中没有此电压、我建议使 VOCM 引脚保持悬空、因为它将在1/2 Vs 处提供内部基准。  

    请告诉我、如果这仍然有很大的误差%、我会进入实验并在 EVM 上对其进行测试。  

    祝你一切顺利!
    Carolina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、修改2V 基准将需要额外的设计工作、我宁愿避免这种情况、但我可能必须考虑它。

    是的、我在  VS =±18V、LVDD = 5V、LVSS = 0V 且 VOCM 为2V 的条件下进行了尝试、但我看到差分输出电压没有变化。

    非常感谢您的答复、感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joseph、  

    明白了、我将进入实验、并在一天结束时的11/20前查看一些结果以供分享。  

    同时、您能否分享您设计中的电容器和电阻器的精度是多少%?  

    祝你一切顺利!
    Carolina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、所有电容器均为5%、电阻器容差为1%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joseph、  

    小更新:当我在实验室测量这一点时,我的结果几乎完全匹配您的 EXP 色谱柱。 这让我认为仿真中发生了一些奇怪的事情。 您能否附上它?  

    如果没有,没问题-我将在  明天重建模拟。

    此外、您是否曾尝试过构建该模型、或者数据比较是否只是理论与仿真?
    如果您有、我能看到您的原理图和布局吗?

    祝你一切顺利!
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Caro:

    太好了、非常感谢您在 EVM 上查看这些内容。

    模型或仿真在我的终端可能有一个小问题、我已经附加了我使用的仿真并通过电子邮件发送、因为我好像无法在这里附加它们。

    否。我还没有尝试构建它、从理论角度看它与仿真、我想在设计中使用此器件、因此想先查看一些仿真。  

    再次感谢您的大力支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确认您使用了与我的仿真中相同的设置、即  

    VS+=+18V、 VS-=-18V、LVDD = 5V、LVSS = GND、A0=A1=A2=GND (增益为0.125)、INN = GND、VOCM = 2V、INP =施加阶跃输入。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joseph、  

    这是您概述的条件、但 VOCM 为2.5。 我可以在 VOCM 为1.5V 和2V 时进行测试、预计2V 相同、1.5V 可能是一个变量。  
    如果需要、我可以在周一由 EOD 进行测试。  

    祝你一切顺利!
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您只能在2V 的电压下再次测试 VOCM、这足够了、那么我修改了设计、使 VOCM 为该值。

    您能否给我一个实际百分比误差的概念、即使对于表中的某个设置、它也将非常有帮助。

    再次感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joseph、  

    很抱歉,这里有延误,明天会发布更新。  

    祝你一切顺利!
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joseph、  

    比我预期的要晚很多、但请参阅附加的 Excel、其中将测量值与计算的结果相关联、而不将仿真相关联。  

    e2e.ti.com/.../Measured_5F00_Sim_5F00_0_5F00_125.xlsx

    这是我的仿真文件: e2e.ti.com/.../pga855_5F00_1_5F00_8.TSC

    我将联系我们的模型设计人员、以了解我们是否在下一个版本中提高准确性。 感谢您提请我们注意这一点、如果您还需要其他什么、以便成功完成设计、请告诉我。

    祝你一切顺利!
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Caro:  

    一点都不好、非常感谢您回到我这里、太棒了。

    感谢您对我进行这些测量(以及支持)、结果看起来很棒(测量值)、并且更符合数据表。  

    没问题、我已经在我的设计中使用过此器件、期待将来再次使用它。

    享受假期、

    祝你一切顺利

    Joseph