This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3501:TLV3501

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3501
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1451674/tlv3501-tlv3501

器件型号:TLV3501

工具与软件:

你(们)好  

该 TLV3501可以比较0.05V 的小差值?您能否确认?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入失调电压误差最高为0.007V、因此这将起作用。

    50mV 的过驱足够大、可以获得较小的传播延迟;请参阅图1/2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rama:

    此器件的最大输入失调电压为+- 6.5mV。 0.3V 和0.25V 的输入电压意味着存在50mV 的输入差分。 该输入差分足够大、可以克服输入失调电压并产生正确的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复