This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309EVM-USB:PGA

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1446617/pga309evm-usb-pga

器件型号:PGA309EVM-USB
"Thread:PGA309"中讨论的其他器件

工具与软件:

我使用 PGA309软件在我们制造的产品上对 EEPROM 进行编程。

最近的 Microsoft 更新导致"下标超出范围"重复出现错误

对此有什么解决方案吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉响应延迟、昨天 e2e 出现故障。  

    您的误差看起来是这样吗?

    您能告诉我您为获得此错误而执行的确切步骤吗? 我将尝试在最后复制它  

    祝你一切顺利!
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina、

    是的、没错。

    我们使用此软件在车间对我们的产品进行编程。

    通常、当软件启动时、我们首先要做的是"检测"插入的单元。

    这一次、它没有检测到我们测试的任何单元。

    然后、我们尝试重新启动软件、每次启动时都会弹出上述错误并继续显示该错误。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhiviandran:  

    好的、感谢您的确认。 我将进入实验室并使用 Windows 11进行测试、这里是我的版本:

    请分享您的问题吗?  

    祝你一切顺利!
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina、

    这里是、Windows 10及以下版本是我们拥有的 Windows 11版本。

    谢谢!

    Dhiviandran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dhiviandran、  

    我不会收到此错误、我可以完成完全校准并写入 EEPROM。  

    您是否使用 USB-DAQ 平台?

    祝你一切顺利!
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina:

    是的、如果在我们用于校准产品时适合各种类型的万用表的使用、那么我们会使用 USB-DAQ 平台。

    接口电缆是否可能导致此问题?

    例如、我们的某些 PC 使用9引脚 RS232。

    谢谢!

    Dhiviandran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhiviandran:  

    您是否正在使用多校准系统? 这是唯一使用 R232连接的活动 EVM: Multi-Cal-PGA309系统用户指南

    13年前有人可能遇到同样的问题时、我们提供了这个现有主题: PGA309EVM RS232、但 USB -放大器论坛-放大器- TI E2E 支持论坛不存在

    我想这是因为他们使用了过时的软件程序。 您能否确认文件-> VI 属性如下所示:

    与此同时、我将联系该计划的设计人员、看看他们是否有其他建议。  

    祝你一切顺利!
    Carolina