This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA172:到达不太敏感麦克风的元件值时出现 TIDU765_Facing 问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: JFE150, OPA1656

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1449959/opa172-tidu765_facing-issue-with-arrived-component-values-for-less-sensitive-microphone

器件型号:OPA172
主题中讨论的其他器件:JFE150OPA1656

工具与软件:

我们考虑了 TIDU765 参考设计、并尝试根据麦克风规格调整电路。 与参考设计中考虑的参考麦克风(-35dB)相比、我们配置中随时可用的麦克风(CB Cobra 麦克风)灵敏度(-66dB)较低。  

此外、我已将最大 SPL 从参考设计的100dB 增加到135dB、因为这是最大值 人声。  

最终值在很大程度上与参考设计有偏差、因此我很担心是否会犯错、需要您提供帮助。 我已经附上了计算文档、其中包含2个垂直部分。 1->参考计算、以比较与我们的配置相关的2->计算。  e2e.ti.com/.../Microphone_5F00_PreAMP_5F00_Components_5F00_Calculation.pdf

实际上、该参考设计已经在我们面临着2个问题的其中一个项目中实施:1. 开启麦克风时发出咔嗒声2. 空闲嗡嗡声。 因此不想在实现随机参考值时冒险。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:  

    我在您的计算中注意到的一件事是 VCC 为3V。 是这样吗? 您是否知道麦克风内部 JFET 的最小漏源偏置电压是多少? 例如、您可以在下面看到 JFET 有两种工作模式:线性区域和饱和区域。 要确保以足够的 VDS 电压偏置麦克风、以使其在饱和区域中运行。 以下示例来自我们的 JFE150。  

    您还需要使用足够的 IDS 电流对其进行偏置、以便降低噪声。 例如、您可以看到 JFET 的最佳偏置点在2mA 附近。 大于2mA 的电流会提供收益递减。 过高实际上会使情况变得更糟、因此这是一种平衡行为。  综上所述、了解麦克风偏置点的要求非常重要。  

    很难说麦克风内部的 JFET 有多大变化。 我们最近发布了自己的 JFET、GM (增益)变化可高达30% (非常保守的估计)。 我怀疑麦克风内部 JFET 至少是这样。 如果您愿意向电路添加反馈以实现可预测的闭环增益、从而无需依赖 JFET 变化、则可以调整设计、如下面的应用手册所示。 我怀疑这更像是偏置问题、而不是任何问题、您可能不需要反馈。  我在下面提供了有关其他资源和选项的信息。   

    这是 JFE150应用手册。 当然、JFE150不会在设计中、因为麦克风内部带有 JFET。  

    https://www.ti.com/lit/an/slpa018/slpa018.pdf?ts = 1733888090797

    缺点是、您需要在 JFET 的源极中使用一个大电容器。 其优势在于增益由两个反馈电阻器设置、并且稳定且可预测。 我在应用手册中详细介绍了每个转角频率的所有计算。 我还为该设计创建了评估模块。  

    https://www.ti.com/tool/JFE150EVM

    我希望这些信息对您有所帮助。 请告诉我是否可以提供进一步的帮助。  

    此致、  
    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您在此处分享详细的应用手册。  

    VCC=3.3V、由 LDO 生成。  

    我们正在使用的麦克风是动态麦克风(与电容式麦克风相比灵敏度要低得多)、它不需要任何电源电压、因此不需要任何内部 JFET (拆卸麦克风内部、并且没有注意到那里有任何 JFET)。  

    这是 我们使用的麦克风的规格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:  

    下面的设计适用于驻极体麦克风、其中 R1至电源偏置 JFET。 由于麦克风不需要这种偏置、因此应用偏置可能会导致问题。 我不确定您的电路是如何接线的。 使用应用手册中所示的设计应该可行、因为麦克风信号施加在 JFET 的栅极。 另外、如果需要单端输入、可以直接使用运算放大器(例如 OPA1656电路)来驱动麦克风。 动态麦克风需要比驻极体更响亮的声源。 您是否需要为您的应用提供以下设计?  

    此致、  
    Chris Featherstone