This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、TI 团队
我想问、
由于我们使用的求解器用于交流信号、
但 文档中使用的计算公式是用于直流信号的计算公式
因为在该条件下使用了交流公式
我们想知道 是否直接使用交流信号、能否忽略该情况并直接使用 Popa (peak⎽ac) 来计算损耗?
谢谢
Paul、你好!
是的、您回答正确。 如果是对旋转变压器进行交流耦合、则没有进入旋转变压器的直流电流路径。 即使如此、您可能仍具有反馈组件、这些组件提供了到 GND 的直流路径。 根据电路配置、这些反馈电阻器和增益电阻器可能显示为放大器的等效 RL。
此外、器件的静态电流将充当放大器的恒定功率损耗。
交流耦合旋转变压器的直流功率损耗可能远小于交流功率损耗、但仍建议通过运行计算来验证这种情况。
如果在计算 ALM 器件的功率耗散方面需要任何帮助、请告知我。
谢谢!
Jacob
你(们)好
感谢您的回答
但我还有一个问题
如果 Vcc 为20V、Vout 为7Vrms、则峰值约为20V
在这种情况下也可以使用交流公式吗?
谢谢
嗨、Paul、
是的、20V 电源可用于 LM2403-Q1。 对于上述情况、您可以使用 AC 公式。
输出电压将取决于负载(旋转变压器)和电路设计。 根据系统看到的峰值负载电流、可能无法使用20V Pk。
您是否已经考虑了电路设计?
谢谢!
Jacob
你(们)好
感谢您的回答
是的、我有一个方向。
谢谢
嗨、Paul、
很高兴听到! 如果您对设计有任何问题、敬请告知。 我很乐意在需要时提供帮助。
此致!
Jacob