This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ALM2403-Q1:请查询数据表中的损耗计算公式

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1452504/alm2403-q1-inquiry-on-loss-calculation-formula-in-the-data-sheet

器件型号:ALM2403-Q1

工具与软件:

您好、TI 团队

我想问、

由于我们使用的求解器用于交流信号、

但 文档中使用的计算公式是用于直流信号的计算公式

因为在该条件下使用了交流公式

我们想知道 是否直接使用交流信号、能否忽略该情况并直接使用 Popa (peak⎽ac) 来计算损耗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    是的、您回答正确。 如果是对旋转变压器进行交流耦合、则没有进入旋转变压器的直流电流路径。 即使如此、您可能仍具有反馈组件、这些组件提供了到 GND 的直流路径。 根据电路配置、这些反馈电阻器和增益电阻器可能显示为放大器的等效 RL。

    此外、器件的静态电流将充当放大器的恒定功率损耗。  

    交流耦合旋转变压器的直流功率损耗可能远小于交流功率损耗、但仍建议通过运行计算来验证这种情况。  

    如果在计算 ALM 器件的功率耗散方面需要任何帮助、请告知我。  

    谢谢!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答

    但我还有一个问题

    如果 Vcc 为20V、Vout 为7Vrms、则峰值约为20V

    在这种情况下也可以使用交流公式吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Paul、

    是的、20V 电源可用于 LM2403-Q1。 对于上述情况、您可以使用 AC 公式。

    输出电压将取决于负载(旋转变压器)和电路设计。 根据系统看到的峰值负载电流、可能无法使用20V Pk。  

    您是否已经考虑了电路设计?

    谢谢!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答

    是的、我有一个方向。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Paul、

    很高兴听到! 如果您对设计有任何问题、敬请告知。 我很乐意在需要时提供帮助。  

    此致!

    Jacob