This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9101:高侧电流分流测量-输入共模电压问题?

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9101, TLV9102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1447475/tlv9101-high-side-current-shunt-measurement---input-common-mode-voltage-issue

器件型号:TLV9101
主题中讨论的其他器件: TLV9102

工具与软件:

尊敬的 TI 支持部门:

我有一个需要高侧电流分流测量的应用。 已设置一个差分放大器电路来放大分流电压并添加一个0.3 V 的小偏移电压

负载与12V 相连、运算放大器也是如此。 我选择 TLV9101是因为它可以由12V 供电、如果我正确理解数据表、就具有输入轨到轨功能。

问题

输出卡在大约0、1V。当负载消耗电流时、输出不会改变。

我怀疑这与运算放大器的输入电压能力有关。

分析

已经使用 TI 网站上的 Cadence PSpice 和 TLV9101仿真模型执行了输入 共模仿真、其中输出电压为0、3V、几乎与输入共模电压无关。

    

但是、对电路进行测量表明、在高达8V 的共模电压下、输出为0.3V、然后降至0.1V

问题

我在这里遗漏了什么运算放大器非理想性?

TLV9101是否适合执行此任务? 您可以推荐哪些替代方案?

您是否有使电路正常工作的进一步建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在运算放大器的两个输入引脚上测量的电压是多少? 如果它们相同(在1.5mV 以内)、则运算放大器工作正常。

    据我所见、运算放大器工作正常、但0.3V 电阻分压器工作正常、因为它由流经 R5710/11/32的电流加载。 3.3V 电源可能无法灌入电流。

    使用第二个运算放大器(例如 TLV9102)对3.3V 基准进行缓冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:  

    另请参阅 Clemens 评论。  

    这就是您的预期。  

    e2e.ti.com/.../TLV9102-Difference-Amplifier-12052024.TSC

    这是您在仿真中配置的值。 差分放大器中没有匹配的反馈电阻器。 在戴维南的预期电压0.3Vdc 中、Vref 必须是能够拉出和灌入电流的低阻抗节点。   

    以下是您需要修改的内容:

    e2e.ti.com/.../TLV9102-Difference-AmplifierA-12052024.TSC

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你们两位!

    运算放大器输入引脚上的电压确实不同(差值约为2V)。

    正如 Raymond 所建议的那样、缓冲基准电压可以解决这个问题。

    据我所知、该电路具有戴维南等效电路、V = 0、3V 且 R =(2k2 || 22k)+ 200 = 2.2k Ω...

    ...正如雷蒙德建议的运算放大器电路:

    两个电路的行为有何不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:  

    [报价用户 id="633846" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1447475/tlv9101-high-side-current-shunt-measurement---input-common-mode-voltage-issue/5572240 #5572240"]

    据我所知、该电路具有戴维南等效电路、V = 0、3V 且 R =(2k2 || 22k)+ 200 = 2.2k Ω...

    [/报价]
    并且3.3V 电源可能无法灌入电流。

    直流电阻和0.3Vdc 的 Vref 是等效的。  但是、0.3VDC Vref 节点需要同时具有灌电流和拉电流才能正常工作。 此外、需要匹配电阻容差(<1%或更高)(否则 CMRR 会较差)。  

    3.3VDC LDO 不能很好地灌入电流(除非您选择一个能够灌入电流的 LDO、例如使用3.3V 的带隙基准-如果有的话)。  运算放大器缓冲电路将满足上述两个要求。  这是电路正常运行的关键。

      

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!


    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!