工具与软件:
您好!
在 AMC1311QDWVRQ1的数据表中、当描述线性输入电压范围时、提到在2V 至2.5V 之间时、"差分输出继续随着线性度的降低而增加"。
我们是否有关于线性区域的测量值或数据?

谢谢你
更好
Oscar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
在 AMC1311QDWVRQ1的数据表中、当描述线性输入电压范围时、提到在2V 至2.5V 之间时、"差分输出继续随着线性度的降低而增加"。
我们是否有关于线性区域的测量值或数据?

谢谢你
更好
Oscar
您好、Oscar:
非线性是指输出随输入缩放的程度。 理想情况下、Vout = Vin*增益、但在整个输入范围内并非完全如此。 测量输出相对于预期输出的偏差可通过非线性规格进行量化。
该器件不应在超过线性范围的情况下使用、我们主要是在线性范围内的规格。
[报价 userid="573178" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1440264/amc1311-q1-linearity-in-the-2-2-5-v-range/5523591 #5523591"]查看数据表中的此图表、该行为直到2.5年才呈线性。 您是否有 VIN 介于2V 和2.5V 之间的此图的放大版本?非线性度非常小、无法在视觉上解密。 我们没有非线性区域的放大图。
谢谢。
您好、Ahmad、
客户是松下,应用是已经生产的奔驰的 DCDC HVLV DCDC。
它们通常仅使用最高2V 的元件、但在特殊过压情况下、可能会存在大约2.3V 的电压、并且需要能够对测量电压的精度作出声明。
您能否检查增益的线性、即 VDD1 = 5V 时的增益和3.3V 时的 VDD2增益、RT 处的 T-amb 以及最坏情况(根据数据表、这似乎是-40°C 时的增益)
RT 处的测量非常紧急、因为它们需要将此信息传达给梅赛德斯。 最坏的情况可能会在下周等待 untli。
这大约需要多长时间?
提前感谢您
Oscar
您好、Ahmad、
它n´t 是完整的特性、但它们需要针对上述条件(VDD1 = 5V、VDD2为3.3V、Tamb 为 RT 以及最坏情况(根据数据表、这似乎是在-40°C)下的线性度)、 2V < Vin < 2.5V
该项目已投入生产、因此无法更改分压器。
该器件还计划用于下一代 DCDC 转换器、因此我们可以在此处支持它们非常重要。
何时是您可以提供测量结果的最早日期?
谢谢!
Oscar