This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311-Q1:在2-2.5V 范围内的线性度

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1440264/amc1311-q1-linearity-in-the-2-2-5-v-range

器件型号:AMC1311-Q1

工具与软件:

您好!

在 AMC1311QDWVRQ1的数据表中、当描述线性输入电压范围时、提到在2V 至2.5V 之间时、"差分输出继续随着线性度的降低而增加"。  

我们是否有关于线性区域的测量值或数据?

谢谢你

更好

Oscar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar:

    您正在查找哪些测量值/数据?  在数据表中、显示了线性输入范围的电气特性和典型图。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad、

    我认为数据表中的 "差分输出继续增加 线性度降低 "客户听上去令人困惑。

    线性度降低意味着什么? 您能量化这一点吗? 是否有这方面的数据?

    观察数据表中的该图、该行为在2.5伏之前似乎是线性的。 您是否可以对此图的放大图进行放大、使 VIN 介于2V 和2.5V 之间?

    谢谢  

    Oscar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar:

    非线性是指输出随输入缩放的程度。  理想情况下、Vout = Vin*增益、但在整个输入范围内并非完全如此。  测量输出相对于预期输出的偏差可通过非线性规格进行量化。   

    该器件不应在超过线性范围的情况下使用、我们主要是在线性范围内的规格。

    [报价 userid="573178" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1440264/amc1311-q1-linearity-in-the-2-2-5-v-range/5523591 #5523591"]查看数据表中的此图表、该行为直到2.5年才呈线性。 您是否有 VIN 介于2V 和2.5V 之间的此图的放大版本?

    非线性度非常小、无法在视觉上解密。  我们没有非线性区域的放大图。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad、

    非线性 规格对于2V 至2.5V 输入范围是否也有效?

    老实说、我不n´t 以下图表中可以看到0.0x 线性变化、这´s 客户要求额外数据的原因

    谢谢!

    Oscar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar:

    您的客户是谁、他们的应用是什么?

    此规格仅在-0.1V 到2V 的范围内有效。

    我们没有2V 至2.5V 范围的可用数据。  请告诉客户在线性范围内使用该器件。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad、

    客户是松下,应用是已经生产的奔驰的 DCDC HVLV DCDC。

    它们通常仅使用最高2V 的元件、但在特殊过压情况下、可能会存在大约2.3V 的电压、并且需要能够对测量电压的精度作出声明。

    您能否检查增益的线性、即 VDD1 = 5V 时的增益和3.3V 时的 VDD2增益、RT 处的 T-amb 以及最坏情况(根据数据表、这似乎是-40°C 时的增益)

    RT 处的测量非常紧急、因为它们需要将此信息传达给梅赛德斯。 最坏的情况可能会在下周等待 untli。

    这大约需要多长时间?

    提前感谢您

    Oscar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar:

    我们不会表征超过2V 的非线性。  我可以检查器件上的情况、但不能保证测量值适用于所有器件。  如果他们需要高精度的过压情况、我建议他们修改分压器、以便在特殊过压情况下器件输入端的电压低于2V。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad、

    它n´t 是完整的特性、但它们需要针对上述条件(VDD1 = 5V、VDD2为3.3V、Tamb 为 RT 以及最坏情况(根据数据表、这似乎是在-40°C)下的线性度)、 2V < Vin < 2.5V

    该项目已投入生产、因此无法更改分压器。

    该器件还计划用于下一代 DCDC 转换器、因此我们可以在此处支持它们非常重要。

    何时是您可以提供测量结果的最早日期?

    谢谢!

    Oscar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar:

    下周我会给大家带来一些结果。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad、

    就是这样!

    谢谢!

    Oscar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar:

    我可以通过电子邮件与您联系并提供数据吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请:

    o-liborio@ti.com

    Oscar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经给您发送了一封电子邮件。  

    正在关闭该主题帖。