This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
Vin:我创建了一个从5V 启动到6.3V 的电路、并使用稳压器将其转换为5V、但当我连接100mA 负载时、Vout 降至5.3V。
为什么它无法保持6.3V?
你好、Travis
波形为 Ch1:VIN、CH2:SW、CH3:Vout、CH4:稳压器、5V。
第一个电池板处于空载状态
第二个电池板处于30mA 负载
第三个电池板位于100mA 负载处
空载时、VOUT 为6.3V
30mA 负载时为6.0V
100mA 负载下为5.3V
正弦电流设置为1500mA。
您好、Hori:
谢谢你。 我将在我的工作台上测试并检查差异。
此致、
Travis
您好、Hori:
我 在 EVM 上尝试了相同的条件、它可以正常工作。 您能否 在工作台上捕获 SW、Vout、FB 和 ILIM 引脚电压 并再次捕获波形。 所有通道上的开放式20MHz 频带宽度限制以降低噪声。
此致、
Travis
感谢您与我们联系。
波形的负载是多少?
即使施加了100mA 负载、Vout 能否保持6.3V?
您好、Hori:
我的波形是通过100mA CC 负载捕获的。
Vout 按预期为6.3V。(黑色曲线为 Vout、偏移为6.3V )
此致、
Travis
你好、Travis。
您能否同时向我们展示1A 和1.5A 负载时的波形?
您好、Hori:
IC 电流限制不支持1.5A 负载。 您的波形显示 IC 仍处于轻负载条件。 因此、我建议关注上一个波形。 您能否 在工作台上捕获 SW、Vout、FB 和 ILIM 引脚电压波形?
此致、
Travis
你好、Travis
我将向您发送波形。
CH1:VIN
通道2:SW
通道3:FB
通道4:输出电压
第一个是空载、第二个是100mA 负载。
当我连接负载时、好像 PFM 调制没有正常工作。
空载 100mA 负载。
您好、Hori:
调制电路正常工作。 Toff 会变得更长、因为 Vout 下降至非常接近 Vin、并且很难建立伏秒平衡。 我认为根本原因在于 FB 分压器部分。 当 Vout 降至5.3V 时、第二个波形上的 FB 电压仍约为1.2V。 根据分压比、FB 电压应为5.3V*180k/(768k+180k)=1.006V、而波形显示 FB 高于1.125V 线路。
您是否可以移除前馈电容器并重试。 或者 FB 分压器周围是否有原理图中未显示的其他电路。
此致、
Travis
你好、Travis
移除768k 旁边的100p 电容器后、
即使在100mA 负载下、我也能够保持6.3V 的电压。
然而、当负载增加到300mA 时、Vout 再次降至约5.9V。
为什么会这样?
我还将显示波形。
如电路图所示、升压电路之后有一个降压电路。
在电子负载的上方连接了一个电子负载、以便使负载电流通过。
在空载时(Vout:6.3V) 100mA 的负载(Vout:6.3V)
300mA 的负载(Vout:5.9V)
您好、Hori:
说实话、我 不知道 你的分压器没有将 Vout 除以预期的比率。 我将采用与您的原理图相同的768k、180k 和100pF 分压器、输出如预期般正确。 您能否共享布局以便我进行检查? 此外、请应用 EVM 并查看同一 IC 是否能在 EVM 上正常工作。
此致、
Travis
您好 Travis。
尚未创建 PCB。
我目前正在原型板上放置一个转换器板来测试操作。
什么是 EVM?
您好、Hori:
开关稳压器对布局上的寄生电感非常敏感、如果布局不当、就无法正常工作。 如果需要评估性能、请申请 EVM。
TPS61252EVM-667评估板|德州仪器 TI.com
EVM 是一种评估 PCB、由我们的 IC 和外部元件组成。 请应用 EVM。
此致、
Travis