This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61252:Vout 输出不正确

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1450459/tps61252-vout-is-not-output-correctly

器件型号:TPS61252

工具与软件:

Vin:我创建了一个从5V 启动到6.3V 的电路、并使用稳压器将其转换为5V、但当我连接100mA 负载时、Vout 降至5.3V。
为什么它无法保持6.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hori:

    您能否捕获到 Vout 意外下降的波形。 请在同一屏幕中探测 Vin、Vout、SW 引脚。

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Travis
    波形为 Ch1:VIN、CH2:SW、CH3:Vout、CH4:稳压器、5V。
    第一个电池板处于空载状态
    第二个电池板处于30mA 负载
    第三个电池板位于100mA 负载处
    空载时、VOUT 为6.3V
    30mA 负载时为6.0V
    100mA 负载下为5.3V
    正弦电流设置为1500mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hori:

    谢谢你。 我将在我的工作台上测试并检查差异。

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hori:

    我 在 EVM 上尝试了相同的条件、它可以正常工作。 您能否  在工作台上捕获 SW、Vout、FB 和 ILIM 引脚电压 并再次捕获波形。 所有通道上的开放式20MHz 频带宽度限制以降低噪声。

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您与我们联系。
    波形的负载是多少?
    即使施加了100mA 负载、Vout 能否保持6.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hori:

    我的波形是通过100mA CC 负载捕获的。

    Vout 按预期为6.3V。(黑色曲线为 Vout、偏移为6.3V )

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Travis。

    您能否同时向我们展示1A 和1.5A 负载时的波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hori:

    IC 电流限制不支持1.5A 负载。 您的波形显示 IC 仍处于轻负载条件。 因此、我建议关注上一个波形。  您能否  在工作台上捕获 SW、Vout、FB 和 ILIM 引脚电压波形?

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Travis
    我将向您发送波形。

    CH1:VIN
    通道2:SW
    通道3:FB
    通道4:输出电压

    第一个是空载、第二个是100mA 负载。
    当我连接负载时、好像 PFM 调制没有正常工作。

    空载 100mA 负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hori:

    调制电路正常工作。  Toff 会变得更长、因为 Vout 下降至非常接近 Vin、并且很难建立伏秒平衡。  我认为根本原因在于 FB 分压器部分。 当 Vout 降至5.3V 时、第二个波形上的 FB 电压仍约为1.2V。 根据分压比、FB 电压应为5.3V*180k/(768k+180k)=1.006V、而波形显示 FB 高于1.125V 线路。

    您是否可以移除前馈电容器并重试。 或者 FB 分压器周围是否有原理图中未显示的其他电路。

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Travis

    移除768k 旁边的100p 电容器后、
    即使在100mA 负载下、我也能够保持6.3V 的电压。

    然而、当负载增加到300mA 时、Vout 再次降至约5.9V。

    为什么会这样?

    我还将显示波形。

    如电路图所示、升压电路之后有一个降压电路。

    在电子负载的上方连接了一个电子负载、以便使负载电流通过。

    在空载时(Vout:6.3V) 100mA 的负载(Vout:6.3V)

    300mA 的负载(Vout:5.9V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hori:

    说实话、我 不知道 你的分压器没有将 Vout 除以预期的比率。  我将采用与您的原理图相同的768k、180k 和100pF 分压器、输出如预期般正确。 您能否共享布局以便我进行检查? 此外、请应用 EVM 并查看同一 IC 是否能在 EVM 上正常工作。

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Travis。

    尚未创建 PCB。
    我目前正在原型板上放置一个转换器板来测试操作。
    什么是 EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hori:

    开关稳压器对布局上的寄生电感非常敏感、如果布局不当、就无法正常工作。 如果需要评估性能、请申请 EVM。

    TPS61252EVM-667评估板|德州仪器 TI.com

    EVM 是一种评估 PCB、由我们的 IC 和外部元件组成。 请应用 EVM。

    此致、

    Travis