This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
我的客户的原理图如下所示。 他们希望输出偏移尽可能等于零。 是否可以调整一些方法来改善? 如果更改为 THS2630、则周围元件是否需要更改? 谢谢
输入信号2.31Vp-p
输入失调电压1.65V
PIC2是 SIN 和 COSIN 的输出波形
SIN 为红色、最大值=911mV 最小值=-889mV
Cosin 为绿色、最大值=892mV 最小值=-910mV
尊敬的 Jimmy:
感谢您进行仿真、我现在看到其他问题。 电路的信号输入侧似乎具有1.65V 的直流值。 这将导致输出偏移、因为 FDA 输入的非信号侧直接端接至地。
有两种方法来处理这个问题。 您可以将非信号4.7K 欧姆电阻器端接至1.65V、也可以在该输入端制作一个阻抗为4.7K 并产生1.65V 偏置的戴维南等效分压器。
此致!
Jacob