This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4532:关于 THS4532校准偏移

Guru**** 2847120 points

Other Parts Discussed in Thread: THS2630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1453225/ths4532-about-ths4532-cal-offset

器件型号:THS4532
主题中讨论的其他器件:THS2630

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户的原理图如下所示。 他们希望输出偏移尽可能等于零。 是否可以调整一些方法来改善? 如果更改为 THS2630、则周围元件是否需要更改? 谢谢  

输入信号2.31Vp-p

输入失调电压1.65V

PIC2是 SIN 和 COSIN 的输出波形

SIN 为红色、最大值=911mV 最小值=-889mV

Cosin 为绿色、最大值=892mV 最小值=-910mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:  

    为了使用全差分放大器获得精确的偏移、需要在 IN+引脚和 IN-引脚之间平衡阻抗。 在电流电路中、信号输入引脚上有一个4.7k Ω 的电阻器、非信号输入端有一个20k Ω 的接地电阻器。 我会将20k Ω 电阻调整到4.7k Ω、以正确平衡电路。 这应该有助于消除失调电压。  

    此致、  

    Jacob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    请参阅客户的回复。 谢谢  

    我使用 TI 仿真工具进行仿真。 在模拟电路中(请参考下面的)、

    我更改了 R4的电阻值(20k 欧姆-->4.7k 欧姆)。 因此、输出直流偏置未得到优化。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:  

    感谢您进行仿真、我现在看到其他问题。 电路的信号输入侧似乎具有1.65V 的直流值。 这将导致输出偏移、因为 FDA 输入的非信号侧直接端接至地。  

    有两种方法来处理这个问题。 您可以将非信号4.7K 欧姆电阻器端接至1.65V、也可以在该输入端制作一个阻抗为4.7K 并产生1.65V 偏置的戴维南等效分压器。  

    此致!  

    Jacob