This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC3702-Q1:具有负反馈的比较器

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC3702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1454414/tlc3702-q1-comparator-with-negative-feedback

器件型号:TLC3702-Q1
主题中讨论的其他器件:TLC3702

工具与软件:

您好!

我在一开始就进行了澄清。 在下面的配置中、我们使用了一个备用 TLC3702QPWRQ1。 发射和接收。

LM339、LM393、TL331系列比较器(包括全新 B 版本)应用设计指南(修订版 F)

配置1

出于好奇心以及对比较器的更好理解、我们讨论了下面带负反馈的电路。

配置2

我们也测试了这些电路。

我们的观察是:

1.两个电路的输出均为0V。

2.配置2的电源电流(Icc)比配置1高约100uA。 在配置2的输出上未观察到输出开关/振荡。

我们想知道国际刑事法院增加的原因。

TLC3702内部的任何元件是否处于有源区域(理想情况下应处于饱和/截止状态)中?

我们知道 CONFIG 2不是推荐用于比较器的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、sankeet、欢迎来到 TI e2e 论坛。  

    您在 CONFIG 2中尝试了多少个样本?  

    负 Vos 样本将只是很低。 正 Vos 样本将尝试运行线性模式。 这有两种不同的可能性。 数据表明确指出不会这样做。 它甚至会说明原因。