Other Parts Discussed in Thread: TLC3702
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC3702-Q1 主题中讨论的其他器件:TLC3702
工具与软件:
您好!
我在一开始就进行了澄清。 在下面的配置中、我们使用了一个备用 TLC3702QPWRQ1。 发射和接收。
LM339、LM393、TL331系列比较器(包括全新 B 版本)应用设计指南(修订版 F)
配置1

出于好奇心以及对比较器的更好理解、我们讨论了下面带负反馈的电路。
配置2

我们也测试了这些电路。
我们的观察是:
1.两个电路的输出均为0V。
2.配置2的电源电流(Icc)比配置1高约100uA。 在配置2的输出上未观察到输出开关/振荡。
我们想知道国际刑事法院增加的原因。
TLC3702内部的任何元件是否处于有源区域(理想情况下应处于饱和/截止状态)中?
我们知道 CONFIG 2不是推荐用于比较器的电路。