This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM124A:用作电压跟随器时的压降

Guru**** 2813215 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102, LM124A, TLV9004, LM124AQML-SP, OPA4991, OPA4H199-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1453579/lm124a-voltage-drop-when-used-as-a-voltage-follower

器件型号:LM124A
主题中讨论的其他器件:ADC128S102、OPA4991-TLV2374-TLV9004 、EP、EP、 OPA4991OPA4H199-SEP

工具与软件:

你好。
我将运算放大器 LM124A 部署为电压跟随器、旨在通过 SAR 12位 ADC ADC128S102监控每个电源并通过 SPI 通信将其提供给 MCU。 当我完成实际制造并测量了5VD 时、我发现从 OPAMP 输出到 ADC 输入之间存在大约1.5V 的压降。 (3.985V、3.834V)我为您发送以下电路图的摘录。
您认为有什么因素会导致压降?
此外、我们还想知道如何最大限度地减小电路设计中的压降。
PCB 设计为0.181mm。

我很感谢您的答复。

此致、

郑承宪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM124A 没有轨到轨 I/O;它需要2V 的正轨余量、因此在某些低压应用中不工作。

    CFP 封装中没有合适的替代产品。
    如果您需要温度低于−º 40 °C、请使用 TLV2374-OPA4991 EP 或 EP。 否则、请使用 TLV9004 (X2QFN 封装的高度最小)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意克莱门斯的评论。  如果您有其他问题、请告诉我们。

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 但是、我们首先选择 LM124AQML-SP 是因为我们的卫星项目需要它、并且我们使用 LM124AWB 作为商业级器件。 是否可以更换任何替代器件或电路?

    我需要更大限度地减少损耗来监测每个电源。

    为0.15V、而不是1.5V。 I stand 已校正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA4991的航天级型号是 OPA4H199-SEP。