请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28750 Thread 中讨论的其他器件: Tina-TI
工具与软件:
您好!
我计划使用 UCC28750设计一个隔离式3输出3W 反激式转换器。 我的输入电压范围是10V 到60V 或10V 到48V。
在继续进行设计之前、我想使用 TINA-TI 对其进行仿真。 但是、我无法找到适用于 UCC28750的 TINA 模型。 您可以帮助我获取仿真模型吗?
此外、我想知道 TI 是否提供符合我特定要求的任何替代反激式稳压器 IC。
要求:
- 输入电压 :10V 至60V 或10V 至48V
- 输出电压 :12V、5V 和48V (与初级侧隔离并相互隔离)
- 输出功率 :3瓦
- 效率 :70%至80%
- 次级侧调节 :必填项
感谢您的帮助。