This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28750:Tina 仿真模型

Guru**** 2505245 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28750, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1453072/ucc28750-tina-simulation-model

器件型号:UCC28750
Thread 中讨论的其他器件: Tina-TI

工具与软件:

您好!

我计划使用 UCC28750设计一个隔离式3输出3W 反激式转换器。 我的输入电压范围是10V 到60V 或10V 到48V。

在继续进行设计之前、我想使用 TINA-TI 对其进行仿真。 但是、我无法找到适用于 UCC28750的 TINA 模型。 您可以帮助我获取仿真模型吗?

此外、我想知道 TI 是否提供符合我特定要求的任何替代反激式稳压器 IC。

要求:

  • 输入电压 :10V 至60V 或10V 至48V
  • 输出电压 :12V、5V 和48V (与初级侧隔离并相互隔离)
  • 输出功率 :3瓦
  • 效率 :70%至80%
  • 次级侧调节 :必填项

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询已收到并正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了 TI.com、但该设计没有 Tina 模型。   但是、我们提供了一个 Simplis 模型、可通过以下链接找到。

    https://www.ti.com/tool/download/UCC28750-SIMPLIS

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、