工具与软件:
Dears、
我的客户将 INA199A1用于高侧电流测试。 施加总线电压(22V)、负载电流为50mA 时、INA199A1损坏并冒烟。 请帮助您。 谢谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Jon、
当系统上电时、我们应该可以对输入引脚(引脚4、5)和 GND 引脚(引脚2)之间的输入共模(Vcm)电压进行一些测量。
使用示波器很好、但注意以示波器的接地为基准的探头。 如果 GND1偏离接地、这将形成接地环路、从而影响测量结果、甚至损坏电路板。
因此、我会尝试使用差分电压表跟踪输入 VCM、或使用隔离式差分电压示波器探头在上电时获得 VCM。
此致!
Peter
嗨、Jon、
它们在物理上使用什么来连接单独的接地端?
这些是否是原理图中所示的"GND1"和"GND"网?
显然有一个接地环路会导致 INA199的输入 VCM 超过额定值。 当 Vcm (从 IN+/IN-到 GND 引脚的电压)大于26V 或小于-0.3V 时、器件将变得过热并断开。
对于大多数情况、我们始终建议总线电压(外部22V 的 GND)的接地和 CSA (INA199)的接地应始终相同。 大多数 CSA 未进行隔离、因此它们将具有从总线(22V)到其 GND 引脚的漏电流。 因此、如果 GND 引脚不同于外部 GND、那么漏电流也会流过这些接地端、前提是这些接地端之间存在一些小电阻、这会导致 VCM 波动以及测量值的准确性受到影响。
如果 客户断开外部接地和 INA199接地、则可能无法确保 这些 接地之间的电压差不会超过4V、这会使 Vcm 从22V 移位至>26V 并损坏器件。 这是所发生的情况、但这是因为 INA199 GND 和外部接地(当客户连接时)之间的接地环路电流具有高阻抗、从而产生>4V 的压降。
因此、最好通过低阻抗连接(大布线/电缆)接地、以便在所有情况下控制该接地环路。
本文档涉及这个主题和其他设计问题。
https://www.ti.com/lit/an/sboa615/sboa615.pdf
此致!
Peter