This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA199:施加总线电压时 INA199A1损坏。

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: INA199

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1452990/ina199-ina199a1-damaged-when-bus-voltage-is-applied

器件型号:INA199

工具与软件:

Dears、

   我的客户将 INA199A1用于高侧电流测试。 施加总线电压(22V)、负载电流为50mA 时、INA199A1损坏并冒烟。 请帮助您。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师:

    我正在查看这份报告、它会很快回复。

    此致!

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jon、

    当系统上电时、我们应该可以对输入引脚(引脚4、5)和 GND 引脚(引脚2)之间的输入共模(Vcm)电压进行一些测量。

    使用示波器很好、但注意以示波器的接地为基准的探头。 如果 GND1偏离接地、这将形成接地环路、从而影响测量结果、甚至损坏电路板。

    因此、我会尝试使用差分电压表跟踪输入 VCM、或使用隔离式差分电压示波器探头在上电时获得 VCM。

    此致!

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

       此应用用于测量外部电源(22V)。 客户发现当外部电源的 GND 和 INA199的 GND 未连接在一起时、INA199不会损坏。 如果外部22V 电源的 GND 连接到 INA199的 GND、INA199将损坏。

      客户想知道外部电源的 GND 和 INA199是否未连接在一起、它是否会影响 INA199的测量精度? 应用中是否存在任何隐藏的危险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jon、

    它们在物理上使用什么来连接单独的接地端?

    这些是否是原理图中所示的"GND1"和"GND"网?

    显然有一个接地环路会导致 INA199的输入 VCM 超过额定值。 当 Vcm (从 IN+/IN-到 GND 引脚的电压)大于26V 或小于-0.3V 时、器件将变得过热并断开。

    对于大多数情况、我们始终建议总线电压(外部22V 的 GND)的接地和 CSA (INA199)的接地应始终相同。 大多数 CSA 未进行隔离、因此它们将具有从总线(22V)到其 GND 引脚的漏电流。 因此、如果 GND 引脚不同于外部 GND、那么漏电流也会流过这些接地端、前提是这些接地端之间存在一些小电阻、这会导致 VCM 波动以及测量值的准确性受到影响。

    如果 客户断开外部接地和 INA199接地、则可能无法确保 这些 接地之间的电压差不会超过4V、这会使 Vcm 从22V 移位至>26V 并损坏器件。 这是所发生的情况、但这是因为 INA199 GND 和外部接地(当客户连接时)之间的接地环路电流具有高阻抗、从而产生>4V 的压降。

    因此、最好通过低阻抗连接(大布线/电缆)接地、以便在所有情况下控制该接地环路。

    本文档涉及这个主题和其他设计问题。

    https://www.ti.com/lit/an/sboa615/sboa615.pdf 

    此致!

    Peter