This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM311:部件 LM311H/NOPB 查询未通过 DIP 测试(270112)

Guru**** 2580995 points
Other Parts Discussed in Thread: LM311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1442604/lm311-enquiry-for-part-lm311h-nopb-failed-dip-test-270112

器件型号:LM311

工具与软件:

Paul、你好!

你好。

这是对 LM311的引用:查找部件 LM311H/NOPB 未通过 DIP 测试(270112)

我们在11月24日收到了客户的3个样片、我们的产品部希望了解 FA 的 RMA 号和发货说明、以便她可以安排将样片发运给您进行分析。

请帮助提供建议。

谢谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    保罗会看这回你。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、谢谢。

    Paul、你好!

    请帮助告知上述的任何状态。

    谢谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marie

    感谢您的发帖。  我们正在假期休息、我们将在周一返回时查看您的帖子。  很抱歉我们的延迟响应。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    退货必须通过分销商(Arrow、Mouser、DigiKey 等)进行处理。 联系您的经销商-他们应该知道流程。 他们将设置 RMA 号。

     https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html

    除非退货是直接从 TI.com 购买、否则我们不接受退货。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    感谢您的建议。

    我曾尝试填写提供的链接、但有一些信息需要我们的产品来提供。

    我们将与他们核实以完成该表单。

    谢谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    根据我们的产品部 Kimberly 提供的信息、她想知道是否还可以完成 FA、因为 Mouser PO 编号的订单是029-11997 、是在5月22日、而客户的订单是在8月24日。

    请帮助提供建议。

    谢谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    抱歉、我只是想知道 FA 是否无法完成、您不会像以前那样要求退货、我们提供了具有顶部标记的器件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marie、

    授权 TI 器件销售的日期是用于保修或质量索赔的销售数据。

    本论坛非常适合查找问题的原因。 请告诉我有关"DIP 测试"的更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢您发送电子邮件。

    有关此案例的详细信息、请参阅以下链接。

    LM311:部件查询 LM311H/NOPB 未通过 DIP 测试(270112)-放大器论坛-放大器- TI E2E 支持论坛

    谢谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marie、

    我试着理解这个线程。 是否认为问题是导联上的暗点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢您发送电子邮件。

    是的、这应该是一个。

    我已发送给客户进行再次确认。

    客户已将3个样片退回给我们、等待 FA。

    请帮助验证并提供建议。

    谢谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marie、

    我不能完全理解3个样片发送到了哪里。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    3个样片随附 Mouser、正在 TI 门户中填写退货请求。

    仍在等待客户对您的问题和最终客户信息的答复。

    谢谢

    此致