This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP2012QML-SP:放大器论坛

Guru**** 2549640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1451599/lmp2012qml-sp-amplifiers-forum

器件型号:LMP2012QML-SP

工具与软件:

以上根据详细规格文档(5962-06206)提供的零件号有两种型号:

1. 5962L06206 01. VZA、 LMP2012WGL-QMLV
2. 5962L06206 02. VZA、 LMP2012WGLL-QMLV

器件类型01在 HDR 测试条件下的 TID 耐受高达50krad。

器件类型02在 LDR 测试条件下的 TID 耐受高达50krad。

Q1:此器件分类是否意味着器件类型02不能承受 HDR 测试条件?

或器件类型02均在 HDR 和 LDR 中进行了测试、并且证明在这两种测试条件下均具有耐受性。

我知道 HDR 设备并不意味着也无需 ELDRS。 相反方向是否有效?  

Q2:也就是说、是否有任何情况表明器件 可能无 ELDRS (在 LDR 条件下) 但易受 HDR 影响?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anastasios:

    我不太熟悉这个辐射测试。 请给我一些时间、就您的问题与相关专家联系。 我会在得到回复后更新此帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anastasios

    很抱歉解决此问题时出现延迟。  Philip 已经联系到我们的辐射专家,但不幸的是,他们在1月6日之前不在办公室。  菲利普将继续支持在那时。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anastasios:

    我们的辐射专家回复了我们并做出了响应。 红色代表问题、黑色代表答案。

    Q1:此器件分类是否意味着器件类型02不能承受 HDR 测试条件?

    该器件按晶圆级别收集的 TID 数据。 02型器件意味着 TI 保证在 LDR 测试条件下、所有规格参数均不超过50Krad。

    或器件类型02均在 HDR 和 LDR 中进行了测试、并且证明在这两种测试条件下均具有耐受性。

    否 仅在 LDR 测试条件下测试、没有从同一晶圆收集 HDR 数据。

    我知道 HDR 设备并不意味着也无需 ELDRS。 相反方向是否有效?  

    一般而言是、但根据 TM 1019第3.13.1节的规定、要求进行无 ELDRS 特性鉴定、从而判定无 ELDRS 器件并声称相反的器件有效。  

    Q2:也就是说、是否有任何情况表明器件 可能无 ELDRS (在 LDR 条件下) 但易受 HDR 影响?  

    取决于器件技术。  我无法在上面进行确认。