This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA855:PGA855引脚对引脚压降是否可以替代 LTC6373IDFM?

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA855, PGA855EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1456405/pga855-can-pga855-pin-to-pin-drop-in-replace-ltc6373idfm

器件型号:PGA855

工具与软件:

嗨、团队:


我是否可以知道 LTC6373IDFM 的 PGA855引脚对引脚替代器件有其他推荐的替代器件?

谢谢!

BR、

Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jenny:

    让我们从产品本身开始。  

    PGA855是 ADI LTC6373器件的良好交叉点。  

    这两个器件都是具有相似增益范围的全差分 PGA (TI 具有1/8最小增益、而 ADI 具有1/4最小增益)。 这两款器件都是 HV 36V 器件、TI 在 PGA 使用较大的信号 BW 方面稍具优势。  

    由于这些器件的复杂性、在不同的制造商中发现器件骤降的情况非常罕见。 这是因为我们增加了器件特有的特性和功能。  

    ADI:

    TI:

    虽然该器件不会是 P2P、但我们肯定会与 LTC6373竞争。

    如果客户想要立即评估该器件、我们还提供 PGA855EVM: PGA855EVM

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致!

    Jacob