Other Parts Discussed in Thread: OPA2188, OPA188, OPA2277
Thread 中讨论的其他器件: OPA188、 OPA2277
工具与软件:
你(们)好
我们公司是一家热电偶测试仪制造商,输出额定电压为5kV ,用以应用隔离器装置
旧的设计是使用 ADI/OP2177驱动高压变压器
由于成本降低、新版本选择 TI/OP2188、但试运行100次、失败10次、IC 损坏
我是否可以知道 ADI/OP2177和 TI/OPA2188之间的 ESD 或 EFT 等级是否不同?
谢谢