This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2188:OPA2188放大器驱动器电路损坏

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2188, OPA188, OPA2277

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1454633/opa2188-opa2188-damage-in-amp-driver-circuit

器件型号:OPA2188
Thread 中讨论的其他器件: OPA188OPA2277

工具与软件:

你(们)好

我们公司是一家热电偶测试仪制造商,输出额定电压为5kV ,用以应用隔离器装置

旧的设计是使用 ADI/OP2177驱动高压变压器

由于成本降低、新版本选择 TI/OP2188、但试运行100次、失败10次、IC 损坏

我是否可以知道 ADI/OP2177和 TI/OPA2188之间的 ESD 或 EFT 等级是否不同?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chen、

    这两种器件的数据表中列出了 ESD 等级。  我找不到 ADI ESD 等级表(有关此信息、请联系 ADI)。  下面是 OPA2188数据表中的绝对最大值表、以及 OPA2188数据表中电气过载部分的输入二极管结构。  请注意、OPA188上的输入具有反并联 ESD 保护二极管、不允许差分输入 电压。  ADI 器件允许与电源电压相等的全差分电压。  如果您的应用需要宽差分电压、这可能会是个问题。

    我认为问题可能不是 ESD、而是其他某种形式的电气过载。  您将必须提供有关电路运行和潜在电气过载事件的更多详细信息。  上电和断电是引发过载的常见事件。   

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI SIR

    这是正弦波发生器电路、请替换 IC22A 中的 ADI/OP2177

    正弦+(TP1) 是 正弦波 输出、要 连接100W 放大器、请连接5000V 的高电压放大器 OUTPUT

    IC22A 损坏、100个故障5个、但 ADI 是安全的

    您有什么建议吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chen、

    下面是指向 E2E 博文的链接、其中展示了 OPA188的输出保护电路。  您可以在 IC22A 的输出上实现这样的操作。   

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/975001/opa2188-opa2188-output-protection

    下面 是有关保护运算放大器输出主题的电路指导手册:

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa372a/sbaa372a.pdf?ts = 1735594396003

    我知道 ADI 设备未出现此问题。  但是、可能有些 ADI 器件已损坏、但特定 ADI 器件比 OPA2188更加稳健。  您可能会发现 TI 器件在此应用中与 ADI 器件同样强大。  不过、我认为建议在 IC22A 和大功率放大器之间添加保护、因为您看到的损坏表明即使没有、也存在问题 触碰 这是 ADI 设备的一个问题。  不过、我可以说 ADI OP2177是一种很旧的双极技术、而 TI OPA2177是一种 CMOS 斩波放大器。  TI OPA2277是一款旧的双极器件、具有与 ADI OP2177相似的规格和性能。    从稳健性的角度来看、我预计 OPA2277器件的性能可能与 ADI OP2177类似。

    此致、艺术