This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9151:错误(ORPSIM-15108):X_U1使用的子电路 TLV9152未定义

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9161, TLV9151, TLV9152

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1455610/tlv9151-error-orpsim-15108-subcircuit-tlv9152-used-by-x_u1-is-undefined

器件型号:TLV9151
主题中讨论的其他器件:TLV9161、、、 TLV9152

工具与软件:

您好!  

对于 TLV9151和 TLV9161、在尝试使用 PSpice 模型时、会出现以下错误:  


错误(ORPSIM-15108):X_U1使用的子电路 TLV9152未定义

如果我尝试使用 Orcad X 许可证而不是 PSpice Designer 许可证打开项目、则表明 OrCAD 无法成功打开.dns
我的 Orcad 版本是24.1。  

有人尝试过吗?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    • 我在 PSpice  for TI 上检查了一个简单的缓冲器电路和 TLV9152模型。  PSpice for TI 使用23.1-2024 S001 Windows SPB 64位版本。  我成功进行了交流仿真。  我无法访问 Orcad 24.1的专业版。
    • 您能否尝试下载并使用 PSpice for TI 进行此仿真?
    • 根据您报告的错误、您使用的模型似乎已损坏或与您的 PSpice 版本不兼容。  您是否从 TI.com 下载了最新模型?
    • 大多数应用程序支持人员都在美国度假。   我们的建模专家将在新年开始后返回。  当他回来时、他可能会有额外的建议。
    • 请注意、 TLV9152还具有 TINA SPICE 仿真器模型。

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、谢谢您、  

    我目前使用的是 TINA。。  
    是的,我使用了 网站上的最后一个模型,我认为这些文件出了问题...  
    如果有人在假期后回来,可以帮助这将是伟大的。
    此外,如果他们有信心,也许他们也可以添加关机选项到模型,这可以是伟大的:-|

    新年快乐!  
    此致、

    Adam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    您能否在1月6日星期一发送提醒、我将与建模专家联系。

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "我会的。