请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV9151 主题中讨论的其他器件:TLV9161、、、 TLV9152
工具与软件:
您好!
对于 TLV9151和 TLV9161、在尝试使用 PSpice 模型时、会出现以下错误:
错误(ORPSIM-15108):X_U1使用的子电路 TLV9152未定义
如果我尝试使用 Orcad X 许可证而不是 PSpice Designer 许可证打开项目、则表明 OrCAD 无法成功打开.dns
我的 Orcad 版本是24.1。
有人尝试过吗?
谢谢