请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV9102 工具与软件:
我对我的设计的 TI 组件有疑问、将感谢您的帮助。
TLV9102:

这是我的方案。 数据表提到共模电压不能超过 VCC + 0.5V。 如果出于某种原因、我的 VCC 降至非常低的数字、而 V+节点上的电压上升到~13V、该怎么办?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Roy
克莱门斯是正确的。 您可以在的电气过载部分中了解有关这方面的更多详细信息 运算放大器高精度实验室视频系列.
此致、艺术