This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9102:TLV9102共模电压

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1455738/tlv9102-tlv9102-common-voltage

器件型号:TLV9102

工具与软件:

我对我的设计的 TI 组件有疑问、将感谢您的帮助。

 

TLV9102:

 

这是我的方案。 数据表提到共模电压不能超过 VCC + 0.5V。  如果出于某种原因、我的 VCC 降至非常低的数字、而 V+节点上的电压上升到~13V、该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流将流过钳位二极管、从 V+引脚流出、从而提高电源。 (该电流受10 kΩ 电阻器的限制。)

    如果输入电压超出建议的工作条件、则无法保证电气特性甚至正确运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy  

    克莱门斯是正确的。  您可以在的电气过载部分中了解有关这方面的更多详细信息  运算放大器高精度实验室视频系列.

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个后续问题:

    如果 VS+变为0V、其中一个电路输入变为13.5V、进入放大器 输入端的(反向)电流将为135mA (忽略内部二极管压降)。

    这种电流对放大器是否有害? 在放大器输入引脚损坏之前、放大器输入引脚上允许的最大反向电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shai、

    有。  损坏器件。 进入 ESD 二极管的输入电流被限制在10mA。

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10 kΩ 电阻器应将电流限制到1.35 mA。

    请注意、电流会给去耦电容充电、从而为连接到此电源的所有器件加电(部分)。