This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA350:INA350

Guru**** 2782065 points

Other Parts Discussed in Thread: INA350, INA351, TLV9041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1455493/ina350-ina350

器件型号:INA350
主题中讨论的其他器件: INA351TLV9041

工具与软件:

您好、TI 团队:

我们将使用 INA350来连接热电偶。  您能建议一下设计吗?  

---

此致

Keyur Parikh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 团队:

    等待您的下一个积分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keyur:  

    很抱歉耽误您的时间、现在是美国假日。  

    下面是我遇到的一些设计问题:

    您打算使用哪种类型的热电偶?

    所需测量的温度范围是多少?

    您打算使用什么输出范围?;示例:(-2V 至3.1V)

    您需要多高的精度?

    您将使用多大的电源电压?

    我们有一份很好的应用手册、其中涵盖了与热电偶的连接、位于此处:  

    您将看到有很多不同的方法来实现这个电路。
    了解上面提到的一些详细信息后、我就可以创建一个仿真。
    谢谢!
    Jacob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacob、

    感谢您的支持。 请在下面找到问题的答案。

    您打算使用哪种类型的热电偶?  

    k:当前使用的是 K 类型。 但我们计划使用所有类型的热电偶。

    所需测量的温度范围是多少?

    K:0°C 至1450°C

    您打算使用什么输出范围?;示例:(-2V 至3.1V)

    K:是的,喜欢这个。  

    您需要多高的精度?

    K:+/- 5'C

    您将使用多大的电源电压?

    K:我们正在使用3.3V 微控制器。

    此致

    Keyur Parikh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keyur:  

    以下是应符合您需求的简单设计:

    e2e.ti.com/.../INA351_5F00_Thermocouple_5F00_K.TSC

    请注意、我此处使用的是 INA351CD、因为 INA351与 INA350类似、只有 Vref 上有一个内部缓冲器。 这意味着、您可以直接将任何源阻抗与 Vref 连接、而无需考虑 INA 的差分放大器级中的误差。  

    我在-5mV (~-200C) 至+55mV (~1370C)的范围内模拟了 K 型热电偶。

    欢迎您根据需要更改 Vref 和热电偶输入电压。  

    这也有助于在 INA 的输入端上安装差分滤波器、但根据您所需的高频抑制特性、这是可选的。  

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacon:

    感谢您的答复。 让我来详细介绍设计过程、如果需要、我会联系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacob、  

    同一应用的任何其他运算放大器。 我不想放置更多的硬件。  

    我是否可以将并联传感运算放大器用于此应用?

    此致

    Keyur Parikh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keyur:

    这已经是一个非常简单的设计。 我选择了 INA351而不是 INA350、以便有效地减小热电偶设计中的硬件和电路板尺寸。  

    上述设计的问题是什么? 是否不希望包含 TLV9041? 热电偶的电阻偏置可能会影响准确度。  

    分流监控器仍需要对热电偶进行一些偏置、以确保放大器以线性模式运行。   

    谢谢!

    Jacob