主题中讨论的其他器件: OPA188、 OPA182、 TLV2888
工具与软件:
尊敬的 Texas 支持团队:
OPA189 (修订版 I) 表中的压摆率似乎与第16页的图36不匹配。
图 36. 
在200kHz 下 µs 的压摆率明显大于1V/μ s。 (很好!)
TLV2888 (初始发行版) 似乎表中的压摆率与第12页的图5-40不匹配。
图 5-40
峰值 或者 峰峰值?
图中是否定义了 SR? 是否存在适用于特定 THD 的安全附加费(正弦信号不是 Vpeak*2*pi*f)?
(SR 对 Vs 的依赖性是否大于2倍? 是 典型值 图中所示的 SR?)
顺便说一下:TLV288对与的依赖是否独特? OPA189的图36中未显示该值。
非常感谢和最好的问候!
附注
几年前、我在使用 OPA188时遇到了问题(Vdd=+6V、Vss=-6V、增益=+1):


µs 表规格为0.8V/μ s (典型值)
(通过鼠标点击图片来缩放)