Other Parts Discussed in Thread: INA350, LM358
主题中讨论的其他器件: LM358
工具与软件:
您好! INA350AB 存在一些主要的增益问题。 电路是1~30 Ω 的(应该是精密的)欧姆计。

U11是 LM358或等效器件。 该电路相当简单、是一个10mA 电流吸收器。 这会导致 RDUT 上的电压下降(我将简单谈谈 R52)。 RDUT 的正极侧连接到2.5V 基准(REF4132B25)。 因此、INA350反相输入端的电压为2.5V - testCurrent * resistanceOfRDUT。 INA 的 IN+是2.5V 基准。 INA 将差分输入电压增益10、然后我将该电压馈入 ADC101进行测量。
(注:我知道稳压器的额定值仅适用于10mA、而我的使用量略高于该值。 有效测量时间非常短(<1s)、我已经在负载下测量了2.5V 电源、它保持稳定。 VPP 与 o 示波器本底噪声一致、电压保持在2.4999V)。 4.096V 也非常稳定、测量电压为4.0958)
我还对电路进行了调整、以使输入/输出保持在高 CMMR 区域内、如 数据表中的图7-55所述。 理论上、我应该会获得此放大器的最佳性能。
问题是 INA350的增益似乎在跳转、比数据表中宣传的要多得多(假设我理解正确)。 我本来计划要有一些小增益误差、但我要测量的是不一致的误差以及过大的误差。 如果您在大约~0.1-0.16V 的差分输入下测量增益(我通过输出电压/差分输入电压来计算此值)、则增益相当一致。
| 输入电压- | 差动 | INA Vout | 也是如此 |
| 2.3974. | 0.1025. | 0.9999 | 9.755. |
| 2.3874. | 0.1125 | 1.1000 | 9.778 |
| 2.3756. | 0.1243 | 1.2174. | 9.794. |
但是、当我们开始放大更高的差分电压时、情况开始发生变化
| 输入电压- | 差动 | INA Vout | 也是如此 |
| 2.2788 | 0.2211. | 2.1864 | 9.889. |
| 2.1537. | 0.3462. | 3.4378. | 9.930 |
| 2.1305 | 0.3694 | 3.5556. | 9.625. |
在高端、增益遍布整个地方。 下端的情况也是如此 这就是我放置 R52"偏置"电阻器的原因。 我提高了到底部、因为在小差分电压和低输出电压下、增益分别为6和7。
我已经检查了所有电压基准、DUT_SENSE、INA Vout、没有疯狂振荡或大的峰峰值摆幅。 需要检查哪些内容?
谢谢、