工具与软件:
E2E 支持论坛、您好!
这是我第一次发布帖子、请告诉我如何充分利用这些论坛。
在我的设计中、我使用 LF398H/NOPB (与上述 LF398-N 数据表相同)作为采样保持放大器、以保留模拟信号以进行 ADC 处理。
在我们的工业应用中、保持电容预计会出现哪些最坏的情况?
有哪些电容参数可确保保持电容的使用寿命?
额外情况:这是一种旧设计、以前的保持电容器(Panasonic ECQP1H104GZ)已经过时、我们正在寻找一种可以直接替换的聚丙烯电容器。 我一直找不到在各个方面都更好的替代组件。 我发现的最有利的替代产品是 Vishay MKP1839410251、也可能是 Vishay MKP1837410161F、然而、这些 PP 电容器的绝缘电阻/耐受电压不优于旧器件、因此必须对该应用进行进一步分析。 我希望无法帮助查找替代组件、我的目标是更好地了解 LF398H 的特性、从而做出更好的决策。
如果您需要更多详细信息、请告诉我、非常感谢您的帮助!
Nicolas