工具与软件:
大家好!
我尝试通过使用 THS3491和外部 MOSFET[上部:(N-MOSET) IPB79CN10N、下部:(P-MOSFET) SPD15P10P]来实现 AB 类放大器。
我的目标是生成正弦波(Vpeak-peak <=1V)、频率范围为 10Hz 到10MHz。 我选择 THS3491与函数发生器连接、并以 AV=5V/v 驱动 MOSFET 对
简化版原理图如下所示。
但我发现、 当频率高于100kHz (离10MHz 目标很远)时、输出波形会失真并放大不受控制。
如何解决此问题? 谢谢你。
100kHz 以下的波形:
120kHz 左右的波形:
800kHz 左右的波形: