This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:如何使用 THS3491和外部 MOSFET 实现 AB 类放大器?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1456491/ths3491-how-to-implement-a-class-ab-amplifier-by-using-ths3491-and-external-mosfet

器件型号:THS3491

工具与软件:

大家好!

我尝试通过使用 THS3491和外部 MOSFET[上部:(N-MOSET) IPB79CN10N、下部:(P-MOSFET) SPD15P10P]来实现 AB 类放大器。

我的目标是生成正弦波(Vpeak-peak <=1V)、频率范围为 10Hz 到10MHz。 我选择 THS3491与函数发生器连接、并以 AV=5V/v 驱动 MOSFET 对

简化版原理图如下所示。

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/14/pastedimage1735608115404v1.png

但我发现、 当频率高于100kHz (离10MHz 目标很远)时、输出波形会失真并放大不受控制。

如何解决此问题? 谢谢你。

100kHz 以下的波形:

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/14/pastedimage1735609313963v1.png

120kHz 左右的波形:

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/14/pastedimage1735609322239v2.png

800kHz 左右的波形:

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/14/pastedimage1735609402690v6.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lionel、您好!

    在没有输入信号时、您是否看到任何异常结果? 例如器件输出端的振铃或振荡。 问题是、由于电流反馈器件的性质、晶体管处于器件的反馈环路中、因此可能会不稳定。 这一直是尝试以这种方式实施电流反馈器件(例如 THS3491)时的一个非常常见的问题。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供一些反馈。 我使用没有信号输入的电路进行检查、输出与输入信号一样。 不存在任何异常振铃。 另外、当输入正弦波低于100kHz 时、我的电路可以正常工作。 我使用+/-15V 提供 THS3491电压、功率级施加10V 电压。 是否有任何可疑设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lionel、您好!

    感谢您确认设备看起来稳定。 在仿真中有很有意思的峰值、您看不到任何不稳定的迹象。 在仿真中、我能够 通过向其漏极施加负电位、使 PMOS 正确偏置、原理图中显示了此节点接地。 该晶体管的正确设置是否接地?

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。
    我将低侧晶体管的漏极设置为接地并将 THS3491的电源电压接地、并为 THS3491提供+/-15V 电源电压。 您的意思是我需要将低侧漏极更改为负电源电压(-15V)而不是将其接地? 或者、请给我一个图片或原理图来理解您的观点吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lionel、您好!

    通过我对电路进行偏置的方式、在漏极电压设置为-15V (如您所提到的)之前、电路并不工作。 然而、通过查看您的图像、似乎电路正确偏置、因为它也会输出信号的低侧。 将漏极设置为较低电位是否可以对电路做出任何改进、或者输出仍然非常失真?  

    此致、

    Ignacio