This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9061:数据表版本 SBOS839L 和 SBOS839M 之间有何差异?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1463190/tlv9061-what-is-the-difference-between-datasheet-version-sbos839l-and-sbos839m

器件型号:TLV9061

工具与软件:

我的一个客户当前的产品使用 TLV9061IDBVR 和 TLV9061SIDBVR。

最近、他们收到了关于 TLV9061数据表的 PCN。
PCN 显示 TLV9061数据表已从 SBOS839L 更新为 SBOS839M。
SBOS839M 会显示"更改了 TLV9061S DBV (SOT-23)引脚图以匹配引脚功能表"。
我们查找了这些数据表之间的差异、并发现了 TLV9061SDBV 关断引脚名称的差异。
在 SBOS839M 中、引脚(TLV9061S DBV 的5号引脚)名称为"SHDN"。 但在 SBOS839L 中、引脚名称是"/SHDN"。

此引脚名称是否与两款产品说明书的不同之处?
如果该位为真、则 TLV9061的引脚功能表中未描述"SHDN"引脚。
您能告诉我这两款产品说明书之间的区别吗?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya-san

    修订版 L

    修订版 M

    在两个数据表中、引脚排列表是相同且正确的、但是 L 中的图片在错误的位置有三个引脚。 严重的错误。

    原来是在 M 中固定的、那么三个引脚的位置现在是正确的! 在此过程中、上横线被移除。 一个不太严重的误差。   

    总之、我们减少了数据表中的误差量。 引脚5以前是 / SHDN 引脚、现在仍然是该引脚。  

    实际 TLV9061SDBV 器件无变化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、您好!

    非常感谢您的及时回复。

    我明白了。

    再次感谢您、此致、
    和也。