This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7031:使用 TLV7031的非稳态多谐振荡器设计

Guru**** 2577155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1463814/tlv7031-astable-multivibrator-design-using-tlv7031

器件型号:TLV7031

工具与软件:

我正在设计非稳态多谐振荡器、它会在800Hz 频率下生成0至5V 的时钟、电路如下所示:


组件选择:

选择同相端子上的反馈电阻器
对于对称波形:反馈比、β=0.462
β μ A   0.462  
R1 100 kΩ μ A
R2 85.87360595 kΩ μ A
已选择 R2 86 kΩ μ A

RC 电路:

调整 800 Hz
C. 1.00E-07 f
C. 100.00 Nf
射频 6.25e+03 Ω μ A
射频 6.25. kΩ μ A

波形如下所示:


我想要一个设计建议、以800Hz 的频率生成0至5V 的信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Deekshith、

    则需要添加另一个电阻器。 从 IN+到 VCC_5V。  这将使 IN+电压都处于电源轨内。