This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR300:确定 Cc、C4和 RC 值

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1463547/xtr300-determine-cc-c4-and-rc-values

器件型号:XTR300
主题中讨论的其他器件:XTR305

工具与软件:

您好!  

我目前正在处理 XTR305芯片、并且正在尝试在 Cc、C4和 RC 值之间找到一个良好的平衡(DS 中的指示符、图40)。 挑战是实现最大 I 和 V 模式下300Hz 时的相位延迟为-3度、而在 I 模式下将 Rload 从50变化至500。 到目前为止、通过使用 TINA 仿真、我发现的值可能是在较高频率放大信号(对于 I 模式下的小负载电阻)、还是在 V 模式下在300Hz 时实现高于3度的相位延迟。 是否有办法在实现滤波行为的同时将相位延迟保持在所需的限制范围内? 如果需要、我很乐意提供更多详细信息。 提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ioana:

    我想更好地了解您的应用。 您是否说要在 I 和 V 模式之间主动切换? 您不仅仅需要此电路的多个型号、在这些型号中、一个将始终考虑电流模式、而另一个将始终采用电压模式?  

    电压模式电路的 Rload 是多少?  

    此致、  

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:

    感谢您的答复。

    是的、我打算在同一个电路上主动在 I 和 V 模式之间切换。 不进行切换、而是将电路设置一次为 I 或 V 模式。 对于 V 模式下的 Rload、I 设置在50k 和900k 之间。 然而、当在这些限值之间改变电阻时、我不能注意到 V 模式下输出信号有任何显著变化、因此我假定几乎没有影响。 尽管如此、在 I 模式下、当在50和500欧姆之间变化电阻并且产生50Ohm 的结果时、响应会发生变化。

    此致、

    Ioana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ioana、

    我还应该要求您提供仿真电路。 请与我分享一下吗?  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ioana:

    降低 C4电容应该会有所帮助。 尝试 C4 = 24nF。  它提供2.44度的压降。 电容容容差为20%将使延迟达到2.7度、因此3度限值还有一些裕度。  

    进一步减小 RC 电阻也可行、但在50欧姆时、您会开始看到不稳定的迹象、因此您可能必须增大 RC 电阻器。  

    此致、  

    Robert Clifton