This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA192:PSpice -温度分析误差

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1462823/opa192-pspice---temperature-analysis-error

器件型号:OPA192

工具与软件:

您好!

针对共享电路的温度分析会导致温度变化偏差为50%。

对于电阻器、TC1 = 0.02、TC2 = 0.0045

请分享,什么可能是问题和如何解决。

附加的电路和结果文件。

e2e.ti.com/.../Circuit-and-Result_5F00_Files.zip

PSpice for TI 版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdul:

    [quote userid="567260" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1462823/opa192-pspice---temperature-analysis-error 共享电路的温度分析导致温度变化相差50%。

    在我们的 OPA192行为模型中、温度行为仿真受到限制。 我记得 Spice 模型是为了仿真离散温度行为(具体在 Vos 中显示)、但不会在模型中的连续温度或动态温度变化或扫描中实现。 温度行为仅适用于 Vos、如注释部分所示。   

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reymond:  

    谢谢。

    您是否可以建议其他可用于温度分析的运算放大器?

    正常仿真的另一个问题是输出中的初始峰值、这是由 PSpice for TI 中的设置引起的

    FYR、结果

    感谢 Abdul Razak。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Abdul:

    您能否推荐其他可用于温度分析的运算放大器?

    我们的运算放大器 Spice 行为仅对具体的静态温度行为进行建模、而不是动态建模(包括温度扫描行为)。 例如、OPA192的动态 Vos 行为如下表所示进行了线性化。  

    正常仿真的另一个问题是输出中的初始峰值、这是由 PSpice for TI 中的设置引起的[/报价]

    您需要仿真稳态行为、而不是瞬态行为。 瞬态行为可能因模型而异。 换句话说、您可以在2-10usec 而非0-10usec 范围内进行仿真。 Spice 模型中的瞬态行为可能不会反映在实际的运算放大器中。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond